This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:关于使用通信协议的多个双有源电桥转换器的控制方法

Guru**** 2807725 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1353241/tms320f28388d-regarding-control-methods-for-multiple-dual-active-bridge-converters-using-communication-protocols

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的先生:

我相信这封电子邮件能很好地找到您。

我们目前正在管理多个并行工作的双有源电桥(DAB)转换器网络、所有这些转换器都由 TI 控制卡(TMS320F2838x)控制。 负载具有快速动态、需要非常快速的协调以使用通信协议同步其操作。

您能给我们建议合适的通信协议或策略、以便在快速动态响应下实现转换器之间的无缝协调吗? 我们的目标是建立一个稳健的控制系统、确保整个网络具有最佳性能和稳定性。 您可以就此提供的任何见解或建议都将对我们的项目大有裨益。

感谢您在这方面的专业知识和帮助。 我们热切期待您的宝贵见解和指导。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用该器件、您可以选择 EtherCAT。 这是一个具有自动时间戳的高带宽低延迟链路、对您的应用非常有利。

    PM 总线已用于与您的要求类似的应用中。

    FSI 是 TI 专有接口、具有基于硬件的200Mbps CRC、信号偏斜补偿。 它采用2或3线接口、可实现非常低的延迟。 实际上、我们已将其用于多轴电机控制应用的分布式控制环路中。  https://www.ti.com/tool/TIDM-02006 
       FSI 应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/spracm3 

    此致、
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。 对于 EtherCAT、我们需要 EtherCAT 从站控制软件。 除了 EtherCAT 从站之外、是否有任何其他软件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 EtherCAT 从站网络是可行的、但我不知道实现级别的详细信息。 通常使用主站、此器件仅支持 ESC。

    如果您考虑使用 EtherCAT、该器件也支持以太网。

    此致、
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您作出有关 EtherCAT 的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody Watkins:

    您是否具有以下示例文件? FSI、PMBus 用于 实施。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000Ware 中包含模块级示例

    C:\ti\c2000\c2000Ware_5_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x  

    和  

    C:\ti\c2000\c2000Ware_5_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x_dual

    基于多轴 FSI 的应用程序代码位于 电机控制 SDK 中