大家好、
我在28379d 器件上为我的应用生成了 Intel hex 文件。
链接器命令文件中的段段落如下所示:
SECTIONS
{
/* Allocate program areas: */
.cinit : > FLASHB | FLASHC PAGE = 0, ALIGN(8)
.text : >> FLASHB | FLASHC | FLASHD | FLASHE PAGE = 0, ALIGN(8)
codestart : > APP_START PAGE = 0, ALIGN(8)
/* Allocate uninitalized data sections: */
.stack : > RAMM1 PAGE = 1
.switch : > FLASHB PAGE = 0, ALIGN(8)
.reset : > RESET, PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used, */
#if defined(__TI_EABI__)
.init_array : > FLASHB | FLASHC, PAGE = 0, ALIGN(8)
.bss : > RAMLS4LS5, PAGE = 1
.bss:output : > RAMLS4LS5, PAGE = 1
.bss:cio : > RAMLS4LS5, PAGE = 1
.data : > RAMLS4LS5, PAGE = 1
.sysmem : > RAMLS4LS5, PAGE = 1
/* Initalized sections go in Flash */
.const : > FLASHF, PAGE = 0, ALIGN(8)
#else
.pinit : > FLASHB, PAGE = 0, ALIGN(8)
.ebss : >> RAMLS4LS5 | RAMGS0 | RAMGS1, PAGE = 1
.esysmem : > RAMLS4LS5, PAGE = 1
.cio : > RAMLS4LS5, PAGE = 1
/* Initalized sections go in Flash */
.econst : >> FLASHF PAGE = 0, ALIGN(8)
#endif
// Filter_RegsFile : > RAMGS0, PAGE = 1
// SHARERAMGS0 : > RAMGS0, PAGE = 1
// SHARERAMGS1 : > RAMGS1, PAGE = 1
// SHARERAMGS2 : > RAMGS2, PAGE = 1
// ramgs0 : > RAMGS0, PAGE = 1
// ramgs1 : > RAMGS1, PAGE = 1
#ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
#if __TI_COMPILER_VERSION__ >= 15009000
#if defined(__TI_EABI__)
GROUP
{
.TI.ramfunc
{
-l sfra_f32_tmu_eabi.lib
}
ramfuncs
isrcodefuncs
} LOAD = FLASHD,
RUN = RAMLS0LS1LS2LS3,
LOAD_START(RamfuncsLoadStart),
LOAD_SIZE(RamfuncsLoadSize),
LOAD_END(RamfuncsLoadEnd),
RUN_START(RamfuncsRunStart),
RUN_SIZE(RamfuncsRunSize),
RUN_END(RamfuncsRunEnd),
PAGE = 0, ALIGN(8)
#else
.TI.ramfunc : {} LOAD = FLASHD,
RUN = RAMLS0LS1LS2LS3,
LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
LOAD_SIZE(_RamfuncsLoadSize),
LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
RUN_START(_RamfuncsRunStart),
RUN_SIZE(_RamfuncsRunSize),
RUN_END(_RamfuncsRunEnd),
PAGE = 0, ALIGN(8)
#endif
#else
ramfuncs : LOAD = FLASHD,
RUN = RAMLS0,
LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
LOAD_SIZE(_RamfuncsLoadSize),
LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
RUN_START(_RamfuncsRunStart),
RUN_SIZE(_RamfuncsRunSize),
RUN_END(_RamfuncsRunEnd),
PAGE = 0, ALIGN(8)
#endif
#endif
...
}
可以看出、align (8)用于闪存中分配的每个外观。
我使用十六进制实用程序让 CCS12自动生成十六进制输出、使用 Intel 格式

但是、当我查看生成的 Intel hex 文件时、例如我的 app.hex、它会显示如下所示:
:02000004 0008 F2 (第一行、起始地址的有效值为0x0008)
...
:20 64B6 0076FFE200E200E201E202E203E204E205E206E207E606FE2956290276025600FFE2
因此,根据英特尔格式定义,它表示从地址000864B6开始, 十六进制图像数据是76 ... 等等
地址000864B6位于闪存段 D 中。通常、该起始地址不与128位边界对齐。 但我要确保将 FLASHD 设置为在.cmd 文件中的所有位置对齐(8)。
根据 spnu629a 文档、

我的理解是对于 align (4 )或(8)、闪存段中的内容应分别与64位或128位段对齐、即对于 align (8)、生成的映像十六进制的地址应始终从闪存中的 xxx8或 xxx0开始。 但基于这一点,我怀疑我的理解。
您能就我遗漏的内容提供一些建议吗? 或者、是否有办法强制生成的十六进制文件始终从 xxx8 / xxx0开始、即128位对齐、以简化闪存操作。
感谢您的帮助。
此致、
魏