This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:在 Windows 11上运行 CCS3.3

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1357452/ccstudio3-ccs3-3-running-on-windows-11

器件型号:CCSTUDIO3

我使用此处的说明在 Windows 10上运行 CCS3.3。 现在我有了 Windows 11。 我的安装与 Windows 10相同。 不过、在启动界面出现并发生仿真器枚举之后、启动界面会消失、CCS3.3不会启动。 任务管理器中也没有任何内容。  

任何人都有任何运气与 Windows 11和 DDS3.3 ?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很好奇、您为什么要使用 CCS 3.3?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有找到任何其他方法来为 TMS320F2406开发代码和使用 Spectrum Digital XDS510USB 仓体进行仿真。

    如果我在路上漏掉了一些东西、请告诉我...

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我看看 CCS 3.3和 Windows 11是否有同样的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我实际上没有一台 Windows 11机器可以尝试此操作。

    我知道此页面: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_ccs33-windows10.html

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,你引用的那个页面是我提到的在我的 Windows 10计算机上安装3.3。 工作正常。 没有弄清窗口11会有什么不同。 也许我错了…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很抱歉遇到任何问题、但 F2406是一个非常旧的器件、因此不再支持我们针对该器件的调试链。 如果可能、我建议改用新器件、以便获得更好的价格和功能。