This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:请求闪存 API 的源代码

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28384D, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1347531/tms320f28388d-a-request-for-the-source-code-of-flash-api

器件型号:TMS320F28388D
"TMS320F28384D"中讨论的其他器件

您好!

我使用的是 TMS320F28388D 和 TMS320F28384D。 我们的团队正计划在我们的应用中开发一个定制的闪存驱动器、以便对闪存进行编程和擦除。 因此、我们需要存取这两个微控制器的闪存 API 源代码。

我已经阅读过关于我的请求的类似文章,我知道除非在某些情况下提出要求,否则不会分发源代码。 根据一个保密协议、似乎 TI 能够为我们提供闪存 API 的源代码。 因此、如果您指导我如何访问源代码、我将不胜感激。 此外,如果您需要我们提供的任何其他信息,请随时私下与我联系。

此致!
亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们将在本周回顾并与您联系。

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    对于该器件、我们不允许用户开发自己的闪存擦除/编程驱动器、因为这涉及到确保符合闪存数据表规格的关键时序/修整。

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    感谢您关注此查询并让我知道。

    会见完我们的团队成员后、我应该告诉您、我们确保不会改动任何可能会扰乱您提到的关键时间安排/修整的内容。 即使我们的团队因代码中可能影响这些关键时序/修整的错误器件或任何其他敏感器件而更换、我们也要对这些错误和闪存/芯片损坏承担责任。

    因此、话虽如此、由于这些 DSP 中缺少资源(例如存储器)、我们需要通过删除/自定义应用中未使用的函数 API 来获得更精细版本的闪存 API。 这就是我们需要闪存 API 源的原因。

    所以、我应该再次说明的是、我们的团队已经了解所有的技术后果并对与闪存 API 中的变化相关的任何潜在错误负责。 此外、我们的团队同意签署保密协议(NDA)。 请告诉我、如果我们方面需要任何信息、以便继续此查询。 因此、如果您能尽快向您的团队跟进此请求、我们需要此源代码、我将不胜感激。

    此致!
    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我需要通过几个团队来完成这项工作。  至少10天时间我才能回到你的身边。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    好的、谢谢! 我将等待您的答复。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您可以通过将鼠标悬停在我的名字上来向我发送朋友请求吗?

    我可以发送您可以查看的文档。

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    感谢您的更新。 我刚给您发送了一个朋友请求。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我将在下周早些时候与您进行离线同步。

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:  

    完美! 谢谢。 我会等你的。"

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    由于我们离线对齐了这个帖子、我将关闭这里的帖子。

    您可以根据需要在私人聊天中与我联系、讨论此主题。

    谢谢。此致、

    瓦姆西