This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:F28P65是否支持 PTO?

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1354479/tms320f28p650dh-does-f28p65-support-pto

器件型号:TMS320F28P650DH
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、  

F28P65是否支持 PTO? 我下载了最新的 SDK、但找不到 F28P65演示。

如果支持、如何移植到 F28P65?

此致、

赞讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zane,  

    我们尚未将这些示例移植到 P65x、但客户可以将它们移植。 所有源代码都包含在内。  我建议从 f28003x 代码开始。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori

    感谢您的回复! 我尝试使用 F280039 CCS 工程、在 SysConfig 中将器件更改为 F28P65、然后构建工程、工程会有一些错误。 您是否有建议或迁移指南?

    此致、

    赞讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-错误是什么?