This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CCS 12.4 CrashTrackerJob java.lang.NullPointerException

Guru**** 2344570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1357958/tms320f28379d-ccs-12-4-crashtrackerjob-java-lang-nullpointerexception

器件型号:TMS320F28379D

上周 Code Composer Studio 运行良好。 今天、当我尝试打开一个现有项目时、CCS 会显示错误 窗口"Multiple Problems has Occurred " 、其中显示"CrashTrackerJob loading device information"。 下方面板显示"加载设备信息期间发生内部错误"。  java.lang.NullPointerException"。 无论我打开了哪个工作区、都会发生这种情况、所有这些工作区上周都运行良好。

我搜索了以前的文章:   java.lang.NullPointerException。 他们大多认为这是由于索引器错误、该错误已在较新版本的 CCS 中得到解决。 但我使用的是 CCS 版本12.4。  

似乎有些内容已损坏。 最近是否有其他人使用当前版本的 CCS 体验过这种情况? 我应该检查什么以确定原因并实施修复? 我唯一可以卸载并重新安装 CCS 的方法是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您必须卸载并重新安装 CCS。 对于给您带来的不便、我深表歉意。