This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:LLC DCDC 转换器参考设计和软件

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1354440/tms320f2800137-llc-dcdc-converter-reference-designe-and-software

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:TIDM-1001

您好

我对 F280013x 软件有疑问吗?

我的客户正在考虑将 F280013x 用于 LLC 转换器。

是否有任何指定为 F280013x 且具有参考设计的 LLC 直流/直流转换器示例软件?

是否有任何包含 F280013x 在内的新 LLC 直流/直流参考设计计划?  

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    到目前为止、我们还没有任何采用 F280013x 的 LLC 转换器参考设计。 但很少有其他采用其他器件的 LLC 设计、例如 TIDM-1001。 TIDM-2002等。

    如果有任何 F280013x 的新设计计划、我会进行检查并回复给您。

    谢谢

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    感谢您的信息。

    我明白了。

    我将检查并回复您是否有任何采用 F280013x 的新设计计划。

    谢谢。

    我将等待。

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    我们没有基于 f280013x 的新 LLC 设计。 但我们接下来可能会考虑这一点。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    很抱歉这么晚才回复。

    我们没有基于 f280013x 的新 LLC 设计。 但我们接下来可能会考虑这一点。  [/报价]

    我了解。

    此致、

    GR