This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:将 LIN 配置为 SCI

Guru**** 2393915 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1357264/tms320f280039-configure-lin-as-sci

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

各位专家、您好!

我尝试将 LIN 用作 SCI  

如果 Bitfield 中提供了任何示例代码、都会对我有所帮助。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    遗憾的是、我们没有任何 F28003x 的 LIN 位域示例。 由于这是较新的器件、所有示例都在 driverlib 中。 如果要使用 bitfield、建议查看[C2000ware install]/driverlib/f28003x/examples/lin 文件夹中的 lin_ex2_sci_loopback 示例。 这是一个在 SCI 模式下使用 LIN 的简单环回示例。 您可以查看使用每个被调用的 driverlib 函数编辑哪些位和寄存器、并在 bitfield 代码中复制这些函数。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Delaney:

    感谢您的回复

    是否可以在 F28003x 的同一项目中使用 driverlib 和 bitfield?

    此致

    维沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    可以、这是可以实现的。 如需更多信息、请参阅以下主题。

    此致、

    德拉尼