大家好、
我的客户希望评估 TIDM-1000作为其 PFC 解决方案。
如果使用500R 作为负载并可以正常工作。 但如果在直流母线上并联 BLDC。 (仅限客户测试负载 BLDC 300W+ 500R Risance)
该步骤会损坏 TIDM-1000。
是否可以在 TIDM1000上执行此类测试? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jimmy:
您无需任何更改、最近我看到另一位客户尝试轻负载(大约25W 到1000W)。 他们看不到任何问题。
下面是一个正在进行的 E2E、供您参考: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1357639/tidm-1000-problem-when-sudden-change-in-load-in-vienna-rectifier
最好从客户端仔细检查风扇的连接方式(或)尝试使用类似的轻负载电阻器并首先运行设置。
谢谢。此致、
乌坦姆