This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:TIDM1000是否可以支持 BLDC (EC-FAN)作为负载?

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1354338/tidm-1000-does-tidm1000-can-support-bldc-ec-fan-as-a-load

器件型号:TIDM-1000

大家好、

我的客户希望评估 TIDM-1000作为其 PFC 解决方案。

如果使用500R 作为负载并可以正常工作。 但如果在直流母线上并联 BLDC。 (仅限客户测试负载 BLDC 300W+ 500R Risance)

该步骤会损坏 TIDM-1000。

是否可以在 TIDM1000上执行此类测试? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是的、除非总负载处于限值范围内、否则不应该是问题、否则需要针对新负载调整控制。  

    1.此处添加的阶跃变化是什么?

    2.客户是否尝试过使用构建4,正确吗?

    3.发现了什么故障? 客户想要运行该程序的任何特定条件吗?

    此致!

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否有必要使用500R 电阻器进行 EVM 测试? 如果使用构建4来测试 EVM。 输出是否可以为空载?
    在测试前、如果不使用500R、则无法升压至正确的电压。 正常吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    您需要按照设计指南中所述连接负载。  

    此致、

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    可以、根据用户指南进行测试是可以的。 如何修改硬件或固件、以便输出可以接近空载输出? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    您无需任何更改、最近我看到另一位客户尝试轻负载(大约25W 到1000W)。 他们看不到任何问题。  

    下面是一个正在进行的 E2E、供您参考: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1357639/tidm-1000-problem-when-sudden-change-in-load-in-vienna-rectifier

    最好从客户端仔细检查风扇的连接方式(或)尝试使用类似的轻负载电阻器并首先运行设置。  

    谢谢。此致、

    乌坦姆