This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:C2000编译器错误(10234-D)

Guru**** 2930310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1357500/tms320f28386d-c2000-compiler-error-10234-d

器件型号:TMS320F28386D

我遇到了编译问题。 编译器设置如下。 请帮我。

控制台错误:


Include Options (包含选项):

链接资源:

文件搜索路径:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000问题列表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 main.c 文件是否包含定义了_init()函数的相应头文件? 例如,要使用 Clarke_init (),需要将#include "clark.h"添加到 main.c 文件的顶部( pi_init ()和 park_init ()需要执行类似的步骤)。

    此致、

    斯凯勒