This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800152-Q1:TMDSHSECDOCK HSEC180 controlCARD

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800152-Q1, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1357754/tms320f2800152-q1-tmdshsecdock-hsec180-controlcard

器件型号:TMS320F2800152-Q1
主题中讨论的其他器件: TMDSHSECDOCK

您好!

我最近刚刚购买了 TMS320F2800152-Q1进行评估。

但我对该板与 TMDSHSECDOCK HSEC180 controlCARD 的不同版本(主要是 R5.0与 r6.0)的兼容性提出质疑。

那么、我应该使用哪个 controlCARD 呢?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 controlCARD 都与 TMDSHSECDOCK 兼容。 对于 F280015x 系列、您可以使用 https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD2800157。 请注意、坞站的版本5.0和版本6.0未增加任何功能差异。 在 revf 上、有一些额外的 controlCARD 引脚连接到接头。