This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何访问 USB FIFO?

Guru**** 2941530 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1357579/tms320f28388d-how-to-access-usb-fifo

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我的客户使用 USB 功能、并且需要一次从主机 PC 接收172字节数据。

他想知道如何访问 USB FIFO 数据以便从 PC 获取数据? 是否有特定的寄存器来执行该操作?

此致、

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    与 FIFO 相关的 API 在 C:\ti\cc2000\C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f2838x\driverlib 文件夹中的 USB driverlib 文件(usb.c 和 usb.h)中提供。

    此致

    西达尔特