This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:按软件优先级排列的中断

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1357558/tms320f280049c-software-prioritized-interrupt

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我想更改中断优先级。 我成功地更改了 EPWM2_TZ 和 EPWM1中断的优先级。 EPWM1_INT 从 EPWM2_TZ_INT 变为更高的优先级。 然后、我向系统添加了 EPWM3中断。 我对 EPWM3中断执行了相同的过程。 但是、我的代码不起作用。 我的中断优先级如下。

EPWM1_INT > EPWM3_INT > EPWM2_TZ_INT

您能帮我吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看一下 C2000Ware SDK (EX3)中按软件优先级排序的示例。

    C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f28004x\examples\interrupt。

    本示例展示了如何执行软件优先级划分。

    谢谢

    阿斯温