This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:TI F28P55x 处理器不支持 COFF 格式

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1354311/tms320f28p550sj-coff-format-not-supported-in-ti-f28p55x-processor

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

我正在尝试在 F28P55x 处理器 FPU32中使用 HRPWM。 当我使用 COFF 格式时,链接失败,因为它无法找到函数 SFO。 但是、当我将其更改为 EABI 格式时、就会发生这种情况。

另一个示 例是、在\C2000Ware_5_02_00_00\libraries\calibration\HRPWM\f28p55x\lib 中、COFF 和 EABI 格式没有单独的库。

这是否意味着我们对 TI F28P55x 仅支持 EABI 格式?

此致、

艾琳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    对于较新的器件(F28P55x)、我们将支持 EABI 格式、因此如果您使用 COFF 格式进行构建、则会存在链接问题。

    因此、请使用 EABI 格式。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以提供 COFF 格式的库? 因为它是 FPU32。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    我们的专家不在办公室、请期待延迟回复。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    您正在使用哪个 FPU 库?  

    此致

    西达尔特