This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:选择用于跟踪和调试 TMS320F28388D 器件的仿真器(XDS560软件 v2或 XDS200)

Guru**** 2638485 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1357227/tms320f28388d-selecting-an-emulator-xds560-software-v2-or-xds200-to-trace-and-debug-for-tms320f28388d-device

器件型号:TMS320F28388D

我想 在我的设计中使用 TMS320F28388D 器件、该器件包含 x2内核、x2 CLA 和 Cortex-M 内核。

哪种仿真器更适合且具有更强的性能、可以在设计中使用所有跟踪/调试、诊断、多线程、所有总线、存储器互连和其他外设功能?

我应该选择哪些优点和好处来使用它? (可考虑调试速度、通信稳定性和其他硬件功能)

  • XDS560 软件 v2系统跟踪 USB 调试探针
  • XDS200 USB 调试探针
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这两个探针 C28x 的唯一特性差异与数据吞吐量有关。  

    此致、

    本·科利尔