This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388D

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1356787/tms320f28388d-tms320f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28388D

大家好!

我正在寻找"TMS320F28388D"而不是"TMDSCNCD28388D"的参考设计。 如果您有任何疑问、请与我们分享吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下自己的意思吗? 您是否在寻找特定的应用? 并且您需要一个不使用控制卡的参考设计?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我认为这很清楚、但让我更清楚一点。 我正在寻找  TMS320F28388D 的示例原理图、当我查看 TMS320F28388D 的参考设计部分时、我只找到了 TMDSCNCD28388D、这对我来说还不够。 因此、我要查看是否还有其他一些我想要查看的设计。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多详细信息。  

    我只是找到 TMDSCNCD28388D,这对我来说不够[/报价]

    您能详细说明一下吗?