This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:仍然建议使用 XDS100吗?

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1357187/tms320f280049c-is-xds100-still-recommended-to-use

器件型号:TMS320F280049C

大家好、

我的客户看到我们向  TMS320F280049C 推荐 XDS200、但他们 手头已经有 XDS100。

是否仍建议使用 ID XDS100?

我提出这个问题、因为我看到了下面的线程。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1333340/tms320f280049-connecting-xds100-during-program-execution

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个我无法在 XDS100v2上使用的小众功能。

    XDS100非常适合刷写和调试、其数据吞吐量比 XDS110和 XDS200低。 它也不支持 cJTAG 等功能。 如果客户不需要这些附加功能、则没有问题。  

    此致、

    本·科利尔