This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:无法在 SysConfig 中选择 CMPSS8_CTRIPOUTH_OR_CTRIPOUTL

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1358701/tms320f28388d-cmpss8_ctripouth_or_ctripoutl-cannot-be-selected-in-sysconfig

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28388DSysConfig

您好、专家!

我正在 F28388D controlCARD (TMDSCNCD28388D)上使用 C2000Ware_5_01。
我想在输出 X-BAR 中使用 CMPSS8_CTRIPOUTH_OR_CTRIPOUTL、但我无法在 SysConfig 中选择它。

"Xbar_out_MUX14_CMPSS8_CTRIPOUTH_OR_L"也未在 driverlib/f2838x/driverlib/xbar.h 中定义。

参考手册(SPRUII0E)中的表17-5定义了"CMPSS8_CTRIPOUTH_OR_CTRIPOUTL"。

CMPSS8_CTRIPOUTH_OR_L 在 TMS32F2838x 系列的输出 X-BAR 中提供、对吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Takefumi:

    谢谢您将此细化到我的注意力中。 如表17-5所示。 输出 X-BAR 多路复用器配置表、应该有"CMPSS8_CTRIPOUTH_OR_CTRIPOUTL" 作为多路复用器选项。  但是、SysConfig 将丢弃一些选项...将使软件团队了解此问题。 我建议您在调用  Board_init()后在 main.c 中手动添加您的代码行。  

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Horiki、您好!

    driverlib 和 SysConfig 中缺少此枚举、我将与我们的软件团队沟通以更正此问题。

    如果您在手动编写代码以选择 CMPSS8_CTRIPOUTH_OR_CTRIPOUTL 方面需要帮助、请告诉我。 您可以通过参考 F2838x TRM 中的 outputxbar 表来推断枚举的值。

    谢谢!

    卢克