This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:在 TMS320F280039C 至 TMS320F280041C 的 CCS 项目中需要兼容性和转换。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, TMS320F280041C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1359038/tms320f280039c-compatability-and-conversions-need-in-ccs-project-for-tms320f280039c-to-tms320f280041c

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件: TMS320F280041C

您好!

我 采用了 TMS320F280039C 的一个示例文件、并根据要求进行了调整和修改。 现在、我想对 TMS320F280041C 使用相同的工程。 主要更改是什么、以及在使用另一个 IC 时需要注意哪些依赖性? 更改目标配置还不够、另外需要关注什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所需的更改将为  

    1. 与存储器映射相关-链接器命令文件、因为 RAM 和闪存不同

    2. 中断-中断 行可能不同  

    3.时钟配置- 时钟速度会有所不同  

    4.目标配置文件 -这将是特定于设备的文件。  

    此致

    西达尔特