This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在导入.projectspec 文件时配置调试器设置。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1358043/tms320f28379d-configure-debugger-settings-while-importing-projectspec-files

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我们使用.projectspec 文件将 CCS 工程存储在库中、以便可以在开发人员之间共享工程设置。  

当开发人员需要对工程进行最新更改时、他们只需 将.projectspec 文件重新导入到工作区中即可。 我们所欠缺的是一种还可以配置默认调试设置的方法、例如、配置将被擦除的闪存扇区以及设置活动目标配置。 目前、在导入工程后、默认调试设置是擦除整个闪存、因此开发人员需要在每次导入工程时手动更改该设置。  

是否可以在导入 projectspec 文件的过程中还配置调试器?

阿尔瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvar,

    这些设置无法在 projectspec 中完成/配置。  Projectspec 仅包含有关编译器选项和工程中包含的文件的信息。  

    在导入项目规范文件时无法配置调试器。  

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们通过另一种方式进行提问。

    则可以忽略 projectspec 部件。

    我们采用了设置、其中 cproject/.ccsproject.is 存储在 Git 存储库中、然后开发人员将在其工作区中导入该存储库。

    它们之间如何共享调试器设置?

    注意:共享的调试器设置不能具有绝对路径、因为每个开发人员到 Git 存储库和工作区的路径都不同。

    尊重马丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Martin  

    在这种情况下,创建的项目应使用 Path 和编译变量。]

    请参阅此链接-https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_portable-projects.html

    aslo ,您可以参考此链接以保存工作空间设置

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html 

    此致

    西达尔特