This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:DAC 输出连接至 ADC

Guru**** 2467920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1349397/tms320f28377s-dac-output-connected-to-adc

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我的客户将 DAC 输出直接连接到 PCB 上的 ADC 输入。
然后、他们以 ADC 采样率观察到这些信号上的干扰。
在下面的波形中、
DACOUTA 被连接至 ADCIN15
DACOUTC 连接到 ADCINC4
DACOUTB 连接到 ADCINC3


您有何建议避免出现此类干扰?
它们是否需要在 DAC 输出和 ADC 输入等之间插入电阻器?
(最好不要使用其他组件即可实现权变措施)

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koichiro,

    有一些通常适用于读取 ADC 输入时的建议、请参阅 ADC 输入电路评估 应用手册以获取更详细的信息;如果您仍有一些与此相关的问题、请告诉我。

    我还建议测量 DAC 输出(与 ADC 输入断开)、以确定问题是 ADC 读数、DAC 输出还是两者之间的某个东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    很抱歉我的回复太晚了。
    客户正在检查应用手册。
    我暂时关闭此项目。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎