This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:如何生成 DAC 双极输出

Guru**** 2503605 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1358363/tmdscncd28388d-how-to-generate-dac-bipolar-output

器件型号:TMDSCNCD28388D

TMDSCNCD28388D 控制卡具有三个12位分辨率的 DAC、计数范围为0至4095、电压范围为0至3.3电压。 已在 TMDSCNCD28388D 控制卡上测试 DAC 输出,上传了 DSC 中 buffdac_ex1_enable 的示例程序,将3V3 (3.3伏)上的跳线连接到集线站(ADCINB0)的12号引脚,以作为 DAC 参考。 针对2048的计数、坞站上9号引脚与 GND (3V3 GND)之间的电压测量值为1.6伏;同样、 对于1024的计数、坞站上9号引脚与 GND (3V3 GND)之间的电压测量值为0.8伏。 这是0到3.3伏的单极 DAC 输出。

1)。请建议如何针对计数0至4095生成从-1.65伏特至+1.65伏特的双极 DAC 输出。

2)、当我测量引脚9和引脚13 (GND)之间的电压时、不会产生任何结果。 请解释此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nama:

    感谢您的耐心等待。

    1.有关从 DAC 生成双极信号的信息、请参阅 TI 设计指南: https://www.ti.com/lit/an/slaa869/slaa869.pdf

    2.您提到 对于代码2048,引脚9和 GND 之间的电压为1.65。 这意味着 DAC 正在工作。 但是、您的 Pin13应该有问题。 请检查引脚13以查看它是否连接到 GND。

    此致、

    哈迪