This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:CPU1和 CPU2's 代码更新

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1360262/tms320f28p650dh-cpu1-and-cpu2-s-code-update

器件型号:TMS320F28P650DH

您好!

F28P65 CPU1和 CPU2的代码、能否同时从 CPU1更新它们?

F28P65 5个闪存组。 3个用于 CPU1、另外两个用于 CPU2。 CPU1是否可以一次擦除和写入5个闪存存储体、以执行 CPU1和 CPU2的代码更新?

对 ADC 采样电容 Ch. 在数据表中为14.5pF。 这是固定值吗? 我的观点是:是的。

非常感谢。

Br、约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rongmao He 说:
    F28P65 CPU1和 CPU2的代码,可以一次性从 CPU1更新吗?

    可以。

    Rongmao He 说:
    F28P65 5闪存组。 3个用于 CPU1、另外两个用于 CPU2。 CPU1能否一次擦除和写入5个闪存存储体、以执行 CPU1和 CPU2的代码更新?

    CPU1能够擦除/编程器件中的所有闪存存储体。 就同步操作而言、一次只能对一个闪存存储体进行编程。  可以同时读取其他组(支持 CPU1和 CPU2同时读取不同组、同时对第三个组进行编程或擦除)。

    [报价 userid="81435" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1360262/tms320f28p650dh-cpu1-and-cpu2-s-code-update ]关于 ADC 采样电容器通道的另一个疑问。 在数据表中为14.5pF。 这是固定值吗? 我的观点是:是。

    该值适用于内部采样电容器模型。 它对于12位模式是固定的(在16位模式中、模型值为32.5pF)。 提供的模型旨在用于评估输入电路以确定采样时间要求。

    此致、
    伊袋