This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:过早触发 CMPSS 下跳闸。

Guru**** 2930920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1359070/tms320f280049c-cmpss-lower-trip-triggered-too-soon

器件型号:TMS320F280049C

我将 CMPSS 设置为在测量值低于 特定的 限值时跳闸。 但是、如下面的 打印屏幕所示、 触发跳闸的 时间要早得多。   有人对此问题有任何经验吗? 谢谢你。  

我将限制设置为3214、但是、比较器在大约3284处跳闸。 我有一个稳定的源 , 我观察到读数从未低于3214。 其他   设置为跳闸超过特定限值的 CMPSS 不会出现此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我怀疑这是由 ADC 和 CMPSS DAC 的误差引起的。  

    从数据表可以看出、DAC 的增益误差最高可达~80 LSB。

    ADC 的增益误差最高可达45 LSB。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的答复。  我将与多个 UCS 进行测试、以检查它们是否行为一致、并告知您结果。  

    此致、  

    高金安