This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:启用 PFC 时调试出现问题

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1359591/tms320f2800137-issue-in-debug-while-enabling-pfc

器件型号:TMS320F2800137
我们目前使用的是 TI 的 TIDM-02010E3板。 但是、当我们尝试通过从表达式窗口中将 pfcVars.flagEnablePFC 设置为1并将 pfcVars.dutyOut 设置为0.1来在此板上启用 PFC 时、我们的调试连接会中断。 因此、我们无法继续调试。  我们将使用 LaunchXL 进行闪存/调试。  
我们在尝试打开 PFC 时遇到的错误消息如下
您能建议可能导致此问题的原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JTAG 断开的情况似乎向我表明、3.3V 电源轨在您尝试启用 PFC 时出现波动。 检查电源的稳定性和所有电源连接的完整性。

    此外、我强烈建议使用示波器监控3.3V 电压轨并记录发生这种情况的时刻。

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩