This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280033:上电时序与 DS 不一致

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1358788/tms320f280033-power-up-timing-not-align-with-ds

器件型号:TMS320F280033

团队成员

您能否帮助检查下面的上电时序、晶振启动得太晚:

3.3V 和晶振

3.3V 和 POR

晶体和复位

谢谢、此致

5月8日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe:

    此功耗分析不是使用功耗测量库完成的。

    功率测量库需要满足以下要求:

    1.数据采用数字形式,而不是模拟形式(我们可以用 ADC 实现)

    此库通常用于电网功率分析、通常用于交流波形分析。

    谢谢。

    沙山克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shashank

    我‘m 不太明白你的说法。 对于客户测量通电时间、是否有任何指导?

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe:

    这种有关时序的功率测量不属于该类别。  

    谢谢。

    沙山克