This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:2路交流输入之间的相位差

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1359498/tms320f280049c-phase-difference-between-2-ac-inputs

器件型号:TMS320F280049C

大家好!  

作为开发的一部分、我需要实施一个函数来计算两个交流输入之间的相位差。 在技术文档中、我已经看到 ADC 可以执行过零检测、我想知道是否可以将其用于两个交流输入并计算相位差。

我是 C2000微控制器的新手、因此我需要帮助。 是否有执行类似任务的示例?

期待您的回复。

此致、Denys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denys、

    我们没有这方面的示例。  

    在技术文档中,我看到 ADC 可以执行过零检测,我想知道是否可以将其用于两个交流输入并计算相位差。

    如果你为每一个交流信号生成一个带有限制检测/过零检测的中断、看起来应该是有可能的。  

    此致、

    本·科利尔