This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:一个 ADC 参考源问题。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1359687/tms320f28p650dk-one-question-of-adc-reference-source

器件型号:TMS320F28P650DK

您好!

如果客户想要使用外部 ADC 基准电压、我们建议客户使用3.0V (不是3.3V)作为 ADC 基准、以避免 VDDA (3.3V)上的噪声影响 ADC 结果。

我的问题是、如果客户使用内部3.3V 作为 ADC 基准、这是否也适用、如果输入电压接近3.3V、ADC 结果可能不正确?

谢谢。此致、

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    是的、如果存在 Vin > 3.6V (VDDA+0.3V)的情况、ADC 精度可能会受到影响。  VREFHI 电压的直接条件不适用于内部基准情况、因为 VREFHI 电压实际上为1.65V 并且内部调节已完成。

    但是、输入电压范围也有限制:

    客户可以使用高达3.3V 的输入电压、但他们需要确保某些噪声条件/其他变化源无法将输入推至超出3.6V 的最大范围。

    此致、
    伊袋