This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:转换器函数有哪些用途?

Guru**** 2925620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1358254/tms320f280049c-what-are-the-tranfer-functions-used-for

器件型号:TMS320F280049C
您好!
最近我收到了一份关于降压转换器的应用报告、 现在我正在为数字电源开发做准备。 我仔细研究了一下 、 对于传递函数有一些问题、非常需要您的帮助。
 
根据该直流/直流控制器设计的参数、推导出 s 域中降压转换器的相应小信号功率级模型、如下所示:
 
我无法理解相应模拟控制器 Gc1是如何派生的、如下所示。 是在 MATLAB 中生成的吗?

 
顺便说一下、我需要按照哪些步骤来开发数字补偿器? 例如、 具有两个极点和两个零点的降压转换器。
谢谢、我期待您的回复。
此致、
鲍尔·王
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Matlab SISOTOOL 设计控制器。

    您将从受控体模型(直流/直流转换器功率级)开始。 使用 SISOTOOL 绘制该功率级波特图。

    然后添加极点、零点和增益来设计控制器。 您可以使用任何所需的控制器(1p1z、2p2z、3p3z 等)

    然后再看一下环路增益波特图。

    如果此环路增益波特图看起来稳定、则使用该工具获取所设计控制器的传递函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。