This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:有关 ESC 的几个问题

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1359378/tms320f28388d-a-few-questions-on-esc

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、

客户正在针对 EtherCAT 使用案例评估 F28388、以下是需要澄清的一些问题:

1.目前、TI 官方示例提供了 FreeRun 和 SM 案例。 是否有任何直流配置示例? 直流的各种延迟补偿是如何配置的? 是否自动实现了在 SSC 中生成的函数?
2.在 SSC 的同步配置中有许多事件配置,但值为0。  在同步模式下是否需要这些配置?
3. EtherCAT 中每个 ESC 发送上传的起始地址和数据长度是否固定? 它是在 SSC 中配置的吗?
4.我们现在预计在一个主站下面挂8个 ESC。 我们能否意识到、多个选项在 PDO 模式下工作、另一个则在 SDO 模式下工作? 我们希望某些 ESC 可以正常运行。 如果其他 SoC 有故障、我们需要进入调试模式以读取一些状态数据(可能 ESC 会收到20002个字节并上传40002个字节)。
谢谢!
乔伊斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    Unknown 说:
    是否有任何 DC 配置示例? 直流的各种延迟补偿是如何配置的? 是否自动实施在 SSC 中生成的功能?

    我们计划在下一次 C2000WARE 更新(几个月)中发布一个 DC 示例。 如果这是客户的紧急需求、请离线联系、因为我们有一个初步的内部示例。  

    Unknown 说:
    在 SSC 的同步配置中有许多事件配置,但值为0。  在同步模式中是否需要这些配置?

    不确定您在这里参考的是什么内容。

    Unknown 说:
    EtherCAT 中每个 ESC 发送和上传的数据的起始地址和长度是固定的吗? 它是在 SSC 中配置的吗?

    这可以在 SSC 工具中配置、EtherCAT 示例附带的 xml 文件将其定义。  

    [quote userid="531067" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1359378/tms320f28388d-a-few-questions-on-esc 我们现在期待在一个主站下挂起8个 ESC。 我们能意识到多个在 PDO 模式下工作,而其他在 SDO 模式下工作吗?

    我认为这应该是可能的,因为每个数据报可以被寻址到 不同的 ESC。 某些 ESC 需要某种数据报格式,而其它 ESC 则需要另一种数据报格式,这应该不是一个问题。  

    [quote userid="531067" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1359378/tms320f28388d-a-few-questions-on-esc 我们希望一些 ESC 可以正常运行。 如果其他系统有故障,我们需要进入调试模式以读取一些状态数据(也许 ESC 会收到20002字节,并上传40002字节)。[/报价]

    再说一次、不知道您所说的含义是什么。

    此致、

    本·科利尔