This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:能否禁用锁步 C28x 并使用双 C28x?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1359082/tms320f2800157-q1-can-the-lockstep-c28x-be-disabled-and-use-dual-c28x

器件型号:TMS320F2800157-Q1

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

是否可以通过以下方式通过禁用 LCM 来禁用锁步 C28双核?

当锁步被禁用时、用户能够单独使用双 C28x 吗?

也就是说、用户可以为应用独立使用2个120MHz C28x?