This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280033:代码共享后出现编译错误

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1358270/tms320f280033-compilation-errors-after-code-sharing

器件型号:TMS320F280033
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我正尝试与另一位同事分享一个 CCS 项目。 当在我的系统中执行时、这可以正确执行。 但在其系统中、这会导致编译错误。 错误消息如下所示:

**** Build of configuration Debug for project 001_PHASE_C ****
 
"C:\\ti\\ccs1260\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 8 all -O 

Building file: "../application/main.c"

Invoking: C2000 Compiler

"C:/ti/ccs1260/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcrc --include_path="C:/CCS/Learning/001_PHASE_C" --include_path="C:/CCS/Learning/001_PHASE_C/drivers" --include_path="C:/CCS/Learning/001_PHASE_C/hal" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --include_path="C:/CCS/Learning/001_PHASE_C/Debug/syscfg" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="application/main.d_raw" --include_path="C:/Users/10861368/commTI/001_PHASE_C_V5/001_PHASE_C_V5/001_PHASE_C/Debug/syscfg" --obj_directory="application"  "../application/main.c"

>> Compilation failure

application/subdir_rules.mk:9: recipe for target 'application/main.obj' failed

"../application/main.c", line 56: fatal error #1965: cannot open source file "stdlib.h"

1 catastrophic error detected in the compilation of "../application/main.c".

Compilation terminated.

gmake: *** [application/main.obj] Error 1

gmake: Target 'all' not remade because of errors.
 
**** Build Finished ****

注:

1) 1)我的项目属性中的包含  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwin:

    这很可能是因为您的本地路径与您同事的路径不匹配。

    任何路径名称都应引用其系统变量、我看到您有一个硬编码 C:/ti/ccs... 路径。 这可能与您的同事不同。

    请仔细检查您的路径名称、以确保在共享时使用的是正确的系统变量。

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我在 同事的系统中检查了此硬编码 C:/ti/ccs..part。 它被正确地映射到她各自的文件存储的位置。 请找到随附的配置图片。  

    此外、当我们尝试注释掉第58行时、第59行上显示同样的错误。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwin:

    这看起来像是 driverlib.h 的 Include options error。 请参阅我们的 C2000WARE 示例之一、了解使用了哪些包含选项、并将其与您的项目进行比较。  

    此致!

    马瑞安