This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:从 SPI 引导

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1355133/tms320f280039c-booting-from-spi

器件型号:TMS320F280039C

您好、专家!

对于我正在从事的工程、我尝试通过 SPI 上传固件更新  

因此、我将尝试让电路板的引导模式为 SPI 模式。 根据我的 SPI 配置、我似乎会使用备用 GPIO 选项3。 因此、我需要配置 BOOTDEF。 BOOTDEF0至0x66。  

我不知道如何做到这一点、我对此非常陌生。  

我已经尝试在  BOOTDEF 等代码中直接写入这些值。 BOOTDEF0 = 0x66、不起作用。 然后我尝试找到它的存储器地址、但也找不到该地址。

我查看了数据表和技术参考手册、在这里我可以看到一些信息、但没有说明。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果我尝试使用 SPI 引导加载程序更新固件的日期、还需要 SPI 闪存内核来实际下载并运行程序。 如果我这样做,有没有地方我可以找到这个,还是我必须创建它我自己?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    您无需使用代码来设置 BOOTDEF1和 BOOTDEF0的值。 您将需要分配 BOOTDEF GPIO 引脚、然后更改设定的 GPIO 上的电源、您可以选择引导模式。

    有关更多详细信息、请参阅技术参考手册-第 4.4节"设备引导模式"。 您可以在其中找到定制引导模式以及如何使用 GPIO 引导至不同的引导模式。

    谢谢。
    罗纳克