This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:是否可以使用25MHz 振荡器执行 USB 引导?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1358860/tms320f28386s-is-usb-booting-possible-with-a-25mhz-oscillator

器件型号:TMS320F28386S

大家好!

我刚使用 F28386S 的仿真引导启动了 USB 引导加载程序、
PC 显示"未知设备"、但未启动。

目前、我使用的是25MHz 振荡器。

我在 TI 论坛上看到一篇文章、说 USB 引导加载程序只能与20MHz 振荡器配合使用。

(+) TMS320F28388D:Windows 在使用25 MHz 振荡器时无法识别 USB-Boot 加载程序- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

情况仍然如此吗?
如果是、有什么办法可以解决这个问题吗?

此致、

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、文章正确。 只有20 MHz 晶振支持 USB 引导加载程序。 用于引导加载程序的内部时钟计算以20 MHz 晶体电源作为参考。

    谢谢。
    罗纳克