主题中讨论的其他器件:SFRA
您好!
我们正在评估 TIMD-02008设计、我遇到了问题。
我按照系统开发实验室的说明操作、成功运行了软件频率分析器。 在 PFC 模式下运行时、无论是在开环(lab1)还是闭合电流环路(lab2)中、我都得到与参考设计文档中描述的频率响应相似(但幅度较小)。 请参阅以下内容:
造成这种幅度差异的原因可能是什么? 大多数元件都与参考设计匹配、但电感器略有不同、电感和电阻之间的差异很小。
现在、我正在尝试执行 Lab3、遇到了另一个问题、下面是我得到的频率响应: 
幅度曲线和相位曲线不连续的原因是什么? (另请注意、幅度仍然低于参考设计的预期值)
这是我的设置导致的吗? 我通过自耦变压器提供交流电、并使用具有500欧姆恒定电阻设置的电子负载来加载直流侧。
还应指出、我是从工作台电源提供5、12和24V 电压、这意味着所有隔离式和非隔离式电源轨都由同一 PSU 供电。 (这是否会导致类似的问题?)
另外还有一个奇怪的嗡嗡声噪声来自两个 PCB (在较小程度上)的副作用、似乎相同的噪声来自直流负载。 (当实验3中的电路板脱离欠压状态并且噪声随电流增加时)
我还检查了是否所有具有 GaN MOSFET 的桥臂都在切换、方法是在电感器桥臂与接地之间进行测量、 我可以看到100kHz 在不同的占空比下(尽管我可能希望它在恒定负载下更稳定)、但这里不时存在奇怪的方波圆周或不完整周期、这些周期不应该存在。
为了避免在黑暗中刺伤、找到此问题根源的最佳方法是什么?
此致
埃德瓦德