This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:HRPWM

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1350742/tms320f280025c-hrpwm

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件: C2000WARESysConfig

大家好!

我使用的是 c2000ware SDK 和 TMS320F280025C MCU。
通过 SysConfig 配置了 HRPWM、并添加了所有相关特性、包括死区设置
问题是:当我按下"启用上升沿延迟"按钮时,它会生成以下代码行:
HRPWM_setDeadBandDelayMode (PWM_HS_bck_BASE、ePWM_DB_RED、TRUE);
我运行代码、可以看到这个寄存器没有变化、它保持为0 (寄存器 DBCTL[OUT_MODE])

当我转至函数 HRPWM_setDeadBandDelayMode 的声明时 如下所示:
#define HRPWM_setDeadBandDelayMode ePWM_setDeadBandDelayMode

因此、我直接获取 ePWM_setDeadBandDelayMode 并在 Board_init 函数之后调用它、然后它会起作用(寄存器 DBCTL[out_mode]更改为1)
它与 HRPWM_setDeadBandDelayMode 类似不会更改此位。
为什么有什么想法?  

另一个问题是、当我按下"ePWM_setDeadBandDelayMode"的开放式声明时、它会问我以下问题:

这是一个问题吗?

谢谢!
迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、  
    对延迟回复深表歉意。 我从 syscfg 中检查了您提到的类似配置。 我没有注意到这个问题。

    • 您还会面临此问题吗?
    • 您能否尝试禁用 HRPWM、看看由使用 syscfg 的 DB 子模块启用的死区配置是否生成了 EPWM_API? 它仍然进行到寄存器的写入吗?
    另一个问题,当我按 Open declaration of "ePWM_setDeadBandDelayMode"时,问我以下问题:
    [/报价]

    我不清楚你为什么要面对这个问题。 我最好的猜测是、可能会从每个版本的 SDK 打开两个 epwm.h 文件、并且 CCS 正在尝试确定哪一个。

    谢谢。此致、

    马德哈瓦