This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:CAN 示例代码

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1360548/tms320f28069-can-example-code

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我正在使用 tms320f28069 mcu、因此需要配置 CAN 模块。 我找到了 SCI 和 SPI 模块的示例。 但没有 CAN 的示例。

这里是目录> C:\ti\c2000\c2000\C2000Ware_5_02_00\device_support\f2806x\examples\c28。 是否有其他地方可以找到与 CAN 相关的示例?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请下载 https://www.ti.com/lit/SPRA876。其中包含指向.zip 文件的链接、该文件包含多个经过测试的示例。 这些示例是为 F28335编写的、但如果考虑到时钟速度的差异以及 CANBTR 寄存器保证的最终更改、则可以针对 F28069轻松修改这些示例。 如果你有任何困难,请告诉我。