This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CCS11 CAN't 查找 JSCSERDES 库。 请帮助:)

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1360535/tms320f28p650dk-ccs11-can-t-find-jscserdes-library-please-help

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:TMS320F28075

大家好、我收到了我的 F28P650DK9 PTP 176引脚 MCU、组成了一个独立的电路板、并尝试通过 XDS110对其进行编程。

当我单击构建时、我收到以下消息:

****项目 F28P650DK9_TEST_ASM 的配置调试构建****

"C:\\ti\\ccs1270\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
 
生成文件:"../F28P650DK9_asm_file.s"
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs1270/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla2 - float_support=fpu64 --tmu_support=tmu1 --vcu_support=vcrc --include_path="C:/Users/Pete/Desktop/CCS12.7.0.00007_win64/F28P650DK9_TEST_ASM --include_path="C:/ti/ccs1270/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include -g --diag_warning=225 --diag_dkabi=offer-pref_proc_proc=f28i_dcoff"- pref_proc.f_proc_def_proc"--compile_proc_def_proc_def_proc.f28i_def_procabi_d"。  
subdir_rules.mk:9:目标"F28P650DK9_asm_file.obj"的配方失败
错误#24018-D:选项--float_support=fpu64在没有--abi=eabi 的情况下无效
错误#24018-D:选项--tmu_support=tmu1与--abi=coffabi 无效
gmake:***[F28P650DK9_ASM_FILE.obj]错误1
gmake:由于错误、未重制目标"all"。

****构建完成****

当我单击"调试"时、我会收到以下消息:

连接到目标时出错:
(错误-716 @ 0x0)
无法找到所需的动态库 jscserdes。
该库不在搜索路径上。
(仿真包12.7.0.00105

有人能帮助我安装并运行该工具吗? 我以前构建过 TMS320F28075独立式电路板、并且没有出现任何故障。

感谢大家、希望很快收到您的反馈。

彼得  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚完成了 XDS110验证、XDS110通过了验证测试、因此 JTAG 调试端口设置正确。 您知道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    取消此问题。 我解决了问题。