This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:cmpss 输入引脚上的额外电压

Guru**** 2928860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1360092/tms320f280049-extra-voltage-on-cmpss-input-pin

器件型号:TMS320F280049

尊敬的专家:

我的客户看到 cmpss 输入引脚上提供了额外的0.4V 电压。 在 cmpss 没有输入的情况下、输入引脚上的电压为0.4V。 当有输入电压时、引脚上存在+0.4V 偏移。 额外的电压仅在启用 cmpss 时存在。 如果禁用 cmpss、则不存在额外电压。

有什么想法、可能是导致这一问题的原因吗?

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    请允许我一天检查可能的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collier、

    我忘记更新该线程、我们在引脚 C0处发现过压、此引脚与 CMPSS 输入共享多路复用器。 找到额定电压。 CPMSS 输入引脚上不再存在额外的电压。

    此致、

    挂起。