This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何将 HRPWM 用于具有峰值电流模式控制的 PSFB

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1352994/tms320f28379d-how-to-utilize-hrpwm-for-psfb-with-peak-current-mode-control

器件型号:TMS320F28379D

大家好、

我无法将 HRPWM 用于 PSFB 的峰值电流模式控制。 开关频率为100kHz、因此 PWM 分辨率仅为10ns,、从而限制了周期振荡。  

无法启用 HRPWM 的原因是200MHz 时钟信号用于同步 CMPSS 模块的比较器输出。

希望很快收到您的反馈。 谢谢。

BR.、

薛明宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingyu Xue:

    您能否提供有关所需 PWM 配置的更多详细信息? 您尝试实现哪些您认为使用 HRPWM 不可能实现的 PWM 输出?

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的答复。

    我使用 T1事件来控制 ePWM AQ 模块。  T1事件源于 CMPSS→CTRIPH→X-BAR→ePWM DC 模块→DCAEVT1。 DB 模块被使用。 为了防止一个 PWM 周期中置位的比较器跳闸状态扩展到下一个周期、我在 PWM 周期结束前用 PWMSYNCPER 信号清零 COMPxLATCH 10时钟。 然后、COMPCTL[CTRIPHSEL]应设置为3。

    再次感谢。

    Br.

    明宇市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingyu:

    对 CMPA 事件支持 HR 分辨率、但对 T1事件不支持。 这就是您说不能使用 HRPWM 的原因吗? 或者、是否因为没有针对 CMPC 或 CMPD 的 HR 支持? 我不熟悉"极限周期振荡"。  

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    "对于 CMPA 事件、支持 HR 分辨率、但不支持 T1事件。 这就是为什么你说 HRPWM 不能使用吗?"--是的,这就是我的 意思。 限制周期谐振可以简单地解释为 没有足够精细的 PWM 来 调节输出、从而使输出在相邻电平之间跳跃。  

    为了将 HRPWM 用于 PCMC、我评估了两种候选解决方案。 1.使用比较器产生的触发信号通过逻辑模块生成 PWM。 但一旦在逻辑模块中采用 LUT、同步时钟将阻碍 HRPWM;2.  使用比较器产生的触发信号通过 AQ 模块生成 PWM、而死区由外部 RC 电路实现。 但是、如果它对于 PWM 时钟也是不可或缺的、则 HRPWM 可能仍然无效。

    Br、

    明宇市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingyu:

    CLB 和动作限定器模块与 TBCLK 同步、但跳闸区域模块是异步的。 您是否已了解跳闸区域模块是否可用于满足您的要求?

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    很抱歉迟到了回复。

    跳闸区以 开关频率工作。 但是、我需要的是跳闸区必须在这样的两倍频率下工作。

    您能建议使用峰值电流模式控制为 PSFB 使用专用 DSP 吗? 因此、不仅 PWM 逻辑分解还满足 PWM 分辨率要求。

    谢谢。

    明宇市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingyu:

    很遗憾、没有提供您所描述的 HR 功能的 C2000器件、因为不同器件的 ePWM 模块基本是相同的。 HR 分辨率只能应用于预定义的占空比和周期、不能在 T1事件之后应用。

    谢谢!

    卢克