This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:配置 F28P55x 演示板时出错

Guru**** 2517640 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1357647/tms320f28p550sj-error-when-configuring-f28p55x-demo-board

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题中讨论的其他器件:C2000WARECCStudio

我之前在  F28P55x 项目上使用 CCS12.5 + C2000Ware_5_02_00_00_EA1、并且能够使用.out 文件配置 F28P55x 演示板。

我升级到 官方支持 F28P55x 的 CCS12.7 + C2000Ware_5_02_00_00后、当使用完全相同的项目配置 F28P55x 演示板时、系统会弹出下面的错误消息:

您能建议如何解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需确保在 CCS 中安装了所有最新的更新。 单击"Check for Update"、如果有可用的更新、请安装相同的更新并尝试。  

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vivek。 我确实进行了更新。

    我将 CCS12.7 + C2000Ware_5_02_00_00用于我的 F28P55x 项目。 我能够配置我的 F28P55x 演示板并昨天运行了它。  

    之后我没有做任何更改、但出于一些奇怪的原因、当我 今天尝试使用相同的项目配置电路板时、会出现以下错误:

    然后我点击"是",然后它弹出下面的窗口:

    请告知如何解决此问题,以便我可以配置主板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件实际上位于:  C:\Users\Xiaquan\Documents\JX_CCS_git\JX_QS2_CCS127gitRepository\QS2\targetConfigs\TMS320F28P550SJ9.ccxml

    为什么 CCS 在 C:\Users\Xiaque\Documents\JX_CCS_git\JX_QS2_CCS127\QS2\targetConfigs 中查找它?   不存在此类问题、昨天我能够在电路板上进行配置和运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    请告知如何解决此问题,以便我可以配置主板。 我仍然被困在这里。

    谢谢。

    昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、您好、有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将其分配给器件专家。 我们期待着今天的回复。

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昆廷、

    我想知道现有项目是否仍在尝试使用映射回12.5的资源、以及在将器件添加到12.7版本的 CCS 之前安装 EA。  

    是否可以在 CCS 中创建新的 CCXML 文件("View->Target Configurations"右键单击和"New Target Config")。 然后使用它?  让我们无需单击 CCS 中的"Debug"按钮、而是手动启动.ccxml 并连接到器件、然后查看您是否可以加载项目。

    如果所有这些操作都起作用、让我们尝试将现有项目中的.ccxml 文件替换为新文件、然后尝试正常的调试启动、看看是否可以修复问题。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Matthew。 我尝试按如下所示添加一个新的目标配置、但新的目标配置未显示在"Project Explorer"的"targetConfigs"中。 我该怎么办? 您可以详细说明一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昆廷、

    在目标配置窗口中创建新的.ccxml (并将其保存等)后。  右键点击它、向下转到"link file to project"、然后从列表中选择 QS2工程。  现在、在项目的"target configs"文件夹中、您应该会看到您的"NewTargetConfiguration.ccxml"中显示。  右键点击它、然后"Set as Active Configuration"。  这会将其激活、并且你可以尝试调试过程来编译/连接/加载项目。

    一旦这起作用、你可以在.ccxml 上设置时钟、并设置为默认值。

    此致!
    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Matthew。 我在配置电路板时遇到以下错误 -正如我提到过的、我能够使用相同的项目成功配置相同的电路板、  几天前、我还使用了 CCS12.7 + C2000Ware_5_02_00_00:

    C28xx_CPU1:GEL:执行 OnTargetConnect ()时出错:无法读取寄存器 ST1:数据不存在
       在(ST1&~(0x0100))[f28p55x.GEL:515]
       at C28x_Mode ()[f28p55x.gel:270]
       在 OnTargetConnect()上
    C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x05FB00@程序:数据不存在
    C28xx_CPU1:在长度为0x2的页0上的0x5fb00处写入存储器块时出现故障:该驱动程序不支持此操作
    C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:目标写入0x05FB00@编程失败
    C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x00000000@数据:数据不存在
    C28xx_CPU1:在长度为0x2的第1页上的0x0处写入存储器块时遇到问题:该驱动程序不支持该操作
    C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:目标无法写入0x00000000@数据
    C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x072004@程序:数据不存在
    C28xx_CPU1:在长度为0x2的页0上的0x5fb00处写入存储器块时出现故障:该驱动程序不支持此操作
    C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:目标写入0x05FB00@编程失败
    C28xx_CPU1:在长度为0x2的第1页上的0x0处写入存储器块时遇到问题:该驱动程序不支持该操作
    C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:目标无法写入0x00000000@数据
    C28xx_CPU1:初始化闪存编程时出错:接口从 dll 返回、但是该器件上的闪存不可用。
    C28xx_CPU1:CPU 复位失败:该驱动程序不支持此操作
    C28xx_CPU1:在长度为0x1的页上的0x5fb00处写入存储器块时出现故障0x1:该驱动程序不支持此操作
    C28xx_CPU1:GEL:执行 OnReset (-1)时出错:目标写入0x0005FB00@数据失败
       在*((int*) 0x5FB00)=0 [f28p55x.gel:199]
       在 OnReset (-(1))时
    C28xx_CPU1:GEL:调用 OnPreFileLoaded ()时出错:复位失败:retcode=-1
    C28xx_CPU1:在长度为0x2的页0上的0x80000处写入存储器块时遇到问题:该驱动程序不支持此操作
    C28xx_CPU1:文件加载程序:验证失败:目标写入0x080000@程序失败
    C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\Users\Xiaquan\Documents\JX_CCS_git\JX_QS2_CCS127gitRepository\QS2\CPU1_FLASH\QS2.out:加载失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想尝试几件事:

    1)关闭 CCS 并打开指向以下目录的命令提示符: C:\ti\ccs1270\ccs\eclipse 、此时键入 CCStudio -clean 并按 Enter。  这将重新启动 CCS 并清除路径。  看看这是否修复了任何问题

    2)如果#1不帮助返回到您创建的新.ccxml,然后双击打开它。  在窗口的底部有一个高级选项卡、单击该选项卡后、将出现目标 CPU 的列表。  单击 C28xx_CPU、然后左侧窗口将显示"CPU properties"

    在初始化脚本行中、您应该会看到 F28P55x GEL 文件。  您是否可以确认这是从 CCS12.7安装路径提取的?

    此致!
    马修