This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TMS320F280039C

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1361002/tms320f280039c-tms320f280039c

器件型号:TMS320F280039C

您好!  

我目前正在尝试为我正在构建的测试设备设计一个控制器、目前我需要36个可控制 PWM 输出、我计划使用 TI LaunchPad 对其进行控制。 我对控制领域相对比较陌生、想知道是否可以将2个或3个 LaunchPad 组合在一起、组成36个独立 PWM 输出来控制我的转换器。  

此致、  

若尔顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordon:

    您可以组合2个或3个 LaunchPad 来控制36个独立的 PWM 输出。 您可以使用 EXTSYNCOUT 在所有 PWM 之间同步。

    此致!

    马瑞安