This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:关于 SCI 中断和 PWM 脉冲输出

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1357664/tms320f2800137-about-sci-interrupt-and-pwm-pulse-output

器件型号:TMS320F2800137

使用 SCI 中断接收、波特率为9600、PWM 输出异常、如下图所示。 如何解决该问题?

此致!

您自己的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    您能否详细说明确切的问题是什么以及背景? 您看到的 SCI 波特率是否与编程的 SCI 波特率不同? 或者您是否使用 SCI 发送用于生成 ePWM 输出波形和看到不正确的 ePWM 的信息?

    所需的信号输出是什么、什么是错误的信号输出? 您发表的图片不清楚。  

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经确定了原因并解决了它。 感谢您的支持

    您自己的

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴它被解决了! 感谢您的跟进。

    此致、

    艾里森