This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:TI-RTOS 支持

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, TMS320F280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1361950/tms320f28069m-ti-rtos-support

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049CC2000WARE

您好!  
我想知道、TI-RTOS 支持 TMS320F28069M 和 TMS320F280049C (因为我的公司同时使用这两个器件)、还是只与旧的 SYS/BIOS 包兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000器件上支持的 TI-RTOS 的唯一部分是 TI-RTOS 内核、即 SYS/BIOS。 F2806x 或 F28004x 器件不支持 TI-RTOS 中为其他 TI 器件提供的任何额外驱动程序。

    请注意、我们不再在新项目中推荐 SYS/BIOS。 有关更多信息、请参阅以下主题:

    e2e.ti.com/.../tms320f28377d-i-d-like-to-know-what-ti-s-future-support-plans-are-for-the-ide-and-rtos-for-the-c2000

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1/根据以上链接、我们应在 C2000ware 中使用 FreeRTOS、而不是 TI-RTOS 或 SYS/BIOS。 我是对吗?
    2/我注意到、其他器件上只有示例、但 f28004x 器件没有、它与 FreeRTOS 兼容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、我们建议将 SYS/BIOS 用户迁移到 FreeRTOS。

    2. F28004x 应兼容。 这里有 F28002x 和 F28003x 器件的示例、它们与 F28004x 非常相似。 我想不出它们之间有任何会对 RTOS 端口产生任何影响的差异。

    惠特尼