This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BUCKCONV:是否可以在 LAUNCHXL-F28379D 上使用此引脚?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-BUCKCONV, POWERSUITE, TMDSCNCD28P65X, TIDM-DC-DC-BUCK, C2000WARE, LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1362213/boostxl-buckconv-possible-to-use-this-on-a-launchxl-f28379d

器件型号:BOOSTXL-BUCKCONV
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D、LAUNCHXL-F280049C TMDSCNCD28P65XTIDM-DC-DC-BUCK、C2000WARELAUNCHXL-F28P65X

您好!

我有一个  BOOSTXL-BUCKCONV 模块、目前有一个 LAUNCHXL-F28379D C2000模块。

它们可以一起使用吗? 或者、降压 BoosterPack 模块是否仅与 LAUNCHXL-F280049C 配合使用?

要使降压 BoosterPack 与 LAUNCHXL-F28379D 搭配使用、我需要进行哪些更改?

我将按照 BOOSTXL-BUCKCONV 用户指南中的实验进行操作、到目前为止、我能够获得用于构建并加载到 C2000的代码。 但是、当我运行代码时、没有任何反应。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    仅为 LAUNCHXL-F280049C 发布了 BOOSTXL-BUCKCONV 代码。 当然可以在 LAUNCHXL-F28379D 上运行它、但由于我们没有发布 LAUNCHXL-F28379D 的软件工程、因此需要手动移植代码。

    对端口的大部分更改将在 settings.h 和 user_settings.h 文件中完成。 我建议使用此代码的非 PowerSUITE 版本、这样您无需抽象即可直接访问这两个 settings.h 文件。 您只需根据 LAUNCHXL-F28379D 要求更改引脚复用即可、因此请参阅所有硬件的引脚排列图(快速入门指南)。 ePWM、ADC、CMPSS 和 SCI 模块需要更改引脚

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    手动移植代码意味着什么? 我该怎么做?

    如何访问 该代码的非 PowerSUITE 版本?

    我是否需要更改任何与时钟相关的器件初始化代码?

    如果我使用 TMDSCNCD28P65X controlCARD、这是相同的过程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    手动移植代码意味着什么? 我该怎么做?

    目前为 BOOSTXL-BUCKCONV 提供的代码仅供使用、当前仅适用于 LAUNCHXL-F280049C。 任何其他器件都将要求您更改代码中的引脚分配、因为硬件映射会在不同电路板之间发生变化。 我们提供了迁移资源、您可以在以下位置找到这些资源: https://dev.ti.com/tirex/local?id=source_c2000_migration_gen1_2_3_c2000_gen1_2_3_migration&packageId=C2000-ACADEMY

    如何访问 代码的非 PowerSUITE 版本?

    固件位于 DigitalPowerSDK 中、您可以参阅 TIDM-DC-DC-BUCK 的软件解决方案。 只需确保使用标记为 nonPowerSUITE 的代码。

    是否需要更改任何与时钟相关的设备初始化代码?

    device.c 和 device.h 文件中应介绍时钟和此类功能。 因此、您应该只需要从 C2000Ware SDK device_support 文件夹中获取这些库。

    如果我使用 TMDSCNCD28P65X controlCARD 是否是相同的过程?

    由于 TMDSCNCD28P65X 是 controlCARD、因此它不支持与 BOOSTXL-BUCKCONV 直接连接。 如果您希望评估 F28P65x 系列器件、我建议使用 LAUNCHXL-F28P65X 器件、但由于该板已扩展、您可能需要使用 BoosterPack 扩展器使其适合 BoosterPack 硬件

    此致、

    彼得