This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:"#16032-D:目标文件具有不兼容的 wchar_t 类型" FlashAPI 库警告

Guru**** 1486215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1362293/tms320f28388d-16032-d-object-files-have-incompatible-wchar_t-types-warning-on-flashapi-library

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我们将更改为 Clang 工具、并在 F2838x_CM_FlashAPI.lib 上收到警告主题、该警告与 TI-ARM 工具有很好的链接。  是否有应该与 Clang 工具一起使用的不同库副本?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed、

    我们会在几天后进行审查并回复您。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    到目前为止、我们还没有使用 Clang 工具编译的闪存 API。   

    我们认为我们无法在下一季度提供这种数据。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  所以我现在将继续使用 TI-ARM 编译器。  Clang 工具的闪存 API 是否有 ETA?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed、

    我需要支持管理层关于这一点的看法。  很可能会在今年第4季度发布。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  谢谢 Vamsi。  我们期待您的参与!