This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:有关 CLB 输入信号说明的问题

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1362387/tms320f280039c-question-about-clb-input-signal-explanation

器件型号:TMS320F280039C

尊敬的香槟:

我是为我的客户提出这个问题、这个问题是关于 CLB 输入信号的。

1. EPWM1A 信号是来自 A 点还是 B 点?

2. EPWM1A_OE 的信号是什么?

3. ePWM_AQ 点 A 的信号是否是?

4.  ePWM_DB 点 A 的信号吗?

谢谢!

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    1.点 B。点 A 对应于 EPWMxA_AQ

    2.这是跳闸区模块的输出。 OE 代表"输出使能"

    3.是

    4.是

    谢谢!

    卢克