This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:无法在 F2800132中运行 TIDA-010265

Guru**** 2584455 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010265, TMS320F2800132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1362393/tms320f2800132-cannot-run-tida-010265-in-f2800132

器件型号:TMS320F2800132
主题中讨论的其他器件:TIDA-010265

团队成员

我尝试下载 TIDA-010265工程、但它报告了问题: 在地址"0x3fff08"处中断、没有可用的调试信息、或者在程序代码之外。

单击 View disassembly、它显示:

我尝试在现有项目中进行一些更改:

1.将120MHz 更改为100Mhz --不工作

2.更改.projectspec 中的器件--不工作

3、分步运行项目,并阻止第178行——工作。

 systemVars.estLibVersion = EST_getFASTVersion ();  //获取快速版本

4.查看.map 文件以了解函数位置、此处似乎没有问题:

谢谢、此致

5月16日