This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:引导加载程序后无法进入闪存

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1352815/tms320f2800157-cannot-go-into-flash-after-bootloader

器件型号:TMS320F2800157

团队成员

客户通过 SCI 接口写入引导加载程序、代码无法进入下一步以将固件写入闪存。

引导加载程序使用示例"flash_kernel_ex3_flash_kernel"、错误如下所示:

在 SCI 将引导加载程序写入 RAM 后、它会以字母"a"停止。

谢谢、此致

4月23日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    您能告诉我们客户从哪里获得示例内核吗?

    谢谢。
    罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户方面没有更多反馈。 我将关闭该主题帖